Mehr als 4.500 Komponenten für den Maschinen- und Betriebsmittelbau – und kein Ende in Sicht. Seit 1976 wächst das Portfolio von item Industrietechnik ständig. Und alle Produkte sind sowohl miteinander kompatibel als auch dauerhaft verfügbar.
Logisch, dass dann alles zusammenpassen muss: optisch wie technisch. Ganz gleich, wann die jeweiligen Komponenten eingeführt wurden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, beschäftigt item ein dreiköpfiges Design-Team.
Das Design-Team und die Kolleginnen und Kollegen aus der Produktentwicklung arbeiten bereits in der Konzeptionsphase eng zusammen. Schließlich sollen für item alle Produkte gleichermaßen durch Funktionalität wie durch exzellente Formgebung überzeugen.
Im Entwicklungs- und Designprozess werden nicht nur die einzelnen Elemente, sondern auch deren Zusammenspiel mit bereits bestehenden Komponenten betrachtet.
Zu den Aufgaben des Design-Teams gehört neben der Produktvorentwicklung folglich auch die gestalterische Begutachtung aller Produkte, die bei item entwickelt werden. Darüber hinaus kümmert sich das Team um Innenarchitektur und Messestände.
Beim Design streben wir sowohl nach einer Reduktion auf das Wesentliche als auch nach Langlebigkeit, Ästhetik und Qualität.
Produktdesigner Carsten Schulz über seine Arbeit, die item Design-Philosophie und die Auszeichnung mit dem German Design Award Gold 2022 für die Neuinterpretation der item Knotenbleche.
Das Streben nach der perfekten Verbindung aus Funktionalität und zeitlosem Design wurde über die Jahre mit zahlreichen Designpreisen belohnt.
Im Folgenden möchten wir Ihnen drei prämierte Produkt-Highlights vorstellen.
Die Tischsäulensätze D40/D30 K aus dem Lean Production Systembaukasten bilden die Grundlage für ergonomische Arbeitstische mit geringem Materialeinsatz und Höhenverstellung ohne elektrische Energiequelle.
Dank Kurbelantrieb lässt sich die Tischhöhe effizient und einfach anpassen: Eine Synchronwelle überträgt das Drehmoment auf alle Tischsäulen. Die abnehmbare Kurbel kann an jeder der Tischsäulen angebracht werden. Ihr Griff ist ganz nach item Manier im cleanen Grau mit rotem Detail gehalten. Um das Design abzurunden, kennzeichnet ein farbiger Ring an den Tischsäulen die Einsteckpunkte für die Kurbel.
Sowohl wegen der Effizienz des mechanischen Antriebsprinzips als auch aufgrund der gelungenen Verbindung von Form und Funktion zeichnete die Jury die Tischsäulensätze K mit dem iF Design Award 2023 aus.
Sie sind absolute Klassiker im Maschinenbau: Knotenbleche werden mit Schrauben an Konstruktionen angebracht, um diese zusätzlich auszusteifen. Üblicherweise handelt es sich dabei meist um einfache Stahlbleche mit Bohrungen.
2021 wurde das Knotenblech bei item neu interpretiert. Das Ergebnis: gleiche Festigkeit mit 40 % weniger Material. Dank cleverer Umformung heben sich die Knotenbleche nicht nur gestalterisch ab, sondern erhalten auch die Steifigkeit einer deutlich dickeren Stahlplatte.
Dieser Erfolg wurde mit gleich zwei Preisen prämiert. Und zwar mit dem iF Design Award 2021 und dem German Design Award Gold 2022.
Griffe und Bedienschrauben gehören zu den ersten haptischen Erfahrungen, die Benutzer mit einer neuen Anlage machen. Die Bedienelemente Pi sollen diesen Ersteindruck so positiv wie möglich gestalten.
Ein Plan, der aufgeht, wie die Jury des German Design Awards fand: So lobte diese etwa die „für den Industriestandard ungewöhnlich hohe ästhetische Qualität“ und vergab den German Design Award Gold 2018.
Zubehör und Arbeitsmaterialien individuell in der optimalen Höhe und Anordnung platzieren – schnell und einfach. Das ermöglicht das item Toolpanelsystem und stellt so eine effiziente Lösung für mehr Ordnung am Arbeitsplatz dar.
Ein Aluminium-Nutplattenprofil aus insgesamt 19 Systemnuten auf Vorder- und Rückseite bietet viel Platz für Halter und Zubehör: Ganz gleich, ob Maulschlüssel, Schraubendreher oder Werkzeug-Bits.
Die mit leichthändiger Bedienung gepaarte, konsequente Formsprache des Toolpanelsystems war der entsprechenden Jury den Red Dot Award 2018 wert.
Der ästhetische Anspruch, den wir an unsere Produkte stellen, wird auch von unseren Kunden wahrgenommen und wertgeschätzt – schließlich präsentieren diese sich mit unseren Produkten wiederum bei ihren eigenen Kunden.
Einige eindrucksvolle Kundenprojekte möchten wir Ihnen hier vorstellen.
Das auf kundenspezifische Automatisierungs- und Robotiklösungen spezialisierte Unternehmen Vensys setzt bei Maschinenkabinen auf unsere mit mehreren Designpreisen prämierte Baureihe XMS.
Bei der Auswahl der Konstruktionsbasis spielte für das italienische Unternehmen nämlich auch das Design eine Rolle: So war neben dem geringen Gewicht und der hohen Stabilität auch die ästhetische Optik der item Produkte ausschlaggebend.
In einer eigenen Multimedia-Story rund um die Lösungen von Vensys stellen wir Ihnen eine maßgeschneiderte Roboter-Lötstation sowie eine Blinkermontage- und Prüfmaschine vor.
Die „Robot-Workstation 1600x800“ ist ein mobiler Arbeitsplatz für Cobot-Anwendungen und wurde gemeinsam mit dem Technologieunternehmen ABB realisiert. Auf der verbauten Nutenplatte lassen sich zahlreiche Vorrichtungen anbringen, sodass ein breites Spektrum an Prozessen abdeckbar ist.
Im Inneren findet sich reichlich Stauraum für die Roboter-Steuerung und weiteres Zubehör. An den Ecken können zudem Bedienelemente (etwa Not-Aus-Schalter) integriert und Halterungen für Sicherheitsscanner angebracht werden.
Dank ihrer integrierten Kabelkanäle ermöglichen die verwendeten Profile XMS ein elegantes Kabelmanagement. Die Konstruktion kann direkt bei item (Projektnummer EX-01581, ohne Roboter) oder über den Webshop von ABB bestellt werden.
Hattrick für die Baureihe XMS: Auch das amerikanische Technologieunternehmen PerkinElmer vertraut auf die Profile mit geschlossenen Außenflächen. Sie kommen in den Workstations mit dem Namen explorer™ zum Einsatz.
Die explorer™ dienen der automatisierten Auswertung von PCR-Tests zum Nachweis von COVID-19. Bis zu 10.000 Proben lassen sich so innerhalb von 24 Stunden auswerten. Klingt spannend? Auf dem item Blog erfahren Sie mehr!
item sieht sehr edel aus. Das passt gut zu unserem Qualitäts- und Designanspruch – im Sinne einer hochwertigen Automationslösung.
– Anne Millahn, Produktmanagerin bei PerkinElmer
Die von der Industrie losgelöste Installation „Wild Abode“ wurde auf der Expo for Design, Innovation & Technology präsentiert und basiert auf Aluminiumprofilen von item.
Knapp 4 Meter hoch und 58 Quadratmeter groß, machte das abstrakte, von Pinien „bewachsene“ Haus 2017 gehörig Eindruck. Im Folgejahr kam es sogar in die Finalrunde des SBID International Design Excellence Awards.
Weitere Hintergründe über die Installation und deren Macher Great Gulf, STACKLAB und Community Agency erfahren Sie auf dem item Blog.
Dank der charakteristischen Kombination aus Stabilität, Modularität und ansprechender Optik landeten die Profile von item im Sommer 2021 sogar in den Kinos. Aber nicht etwa in Form von Saalkonstruktionen, sondern auf der Leinwand neben Anna Kendrick („Pitch Perfect“) und Toni Collette („The Sixth Sense“).
Für den Science-Fiction-Thriller „Stowaway – Blinder Passagier“ suchte das Produktionsteam des Films nach einem modularen System zur Konstruktion von Raumstation und Raumschiff. Über 800 kg item Produkte wurden verbaut. Und das zeigt sich: etwa in Form eines riesigen Solar-Panel-Gerüsts.
Alle Details zur Beteiligung und über die Zusammenarbeit mit der Film-Crew erfahren Sie auf dem item Blog.
Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Musterpaket!
Flexibel, robust, hochwertig: Seit über 40 Jahren ist der item MB Systembaukasten die optimale Lösung für den Maschinenbau. Mit über 4.500 untereinander kompatiblen Komponenten finden Sie für jede Aufgabe die passende Antwort.